This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

請教一下DM8127 ->SWOSD的幾個問題



請問各位,我的環境是DM8127 及IPNC 3.5~3.8 , 我想要用SWOSD在視頻上實現一個功能菜單用IR控制,目前遇到幾個問題:

1. SWOSD是否每1秒只能更新一次,不能再更快速?  以下是我看到的

Ti_swosd.c (mcfw\...\sw_osd):4924
            /* SW OSD windows are updated once in a second */
            if (gSWOSD_config.swosdConfig[streamId].osd_count >=
                gSWOSD_config.swosdConfig[streamId].frameRateBase)

2.  SWOSD的debug訊息如何打開?

我目前是跑IPNC-3.8的原形機器,發現Tera Term執行時會自動跑到Linux登入畫面,登入後也沒有debug訊息,
我打開了 #define SWOSD_PRINT_DEBUG , 甚至直接用Vps_printf也看不到

3. 中文顯示問題

1. 中文顯示有提供十麼轉換的工具嗎?

2. 我之前在其他帖子看到中文顯示好像不能即時顯示(列如用IR切換),要重新開機才會更新,這是真的嗎?