DDR不稳定,用同一组时序配置,有的时候读写访问DDR正常,有的时候读写不正常;重配DDR的PLL有可能使DDR读写正常,但有的时候要反复重新配置才可以,请给些指导建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DDR不稳定,用同一组时序配置,有的时候读写访问DDR正常,有的时候读写不正常;重配DDR的PLL有可能使DDR读写正常,但有的时候要反复重新配置才可以,请给些指导建议
是自己的PCB吗?请参考http://www.ti.com/product/TMS320C6678/technicaldocuments里KeyStone DDR3 Initialization (Rev. B)的DDR3初始化流程进行配置;
另外需要根据PCB的DDR3布线长度,填入文档中指定的Excel表格进行计算,得到初始化参数;
只有初始化参数和流程正确,DDR3才能稳定工作。
多谢答复! 按照你给出DDR3的设计建议已经配置了,目前的问题是一样的布线、一样的配置,一块C6678是稳定的,另外一个是不稳定的
1. CVDD是否正常的工作,在两块DSP分别是多少?
2. DDR3的硬件设计是否遵循设计要求,请把DDR3部分的原理图贴出来;
3. 错误的类型是怎样的,随机性错误,还是固定在某个bit上错误。
1、一张板卡上有2个6678 ,一个正常,一个不稳定;十块样机中有四块这种现象,CVDD工作都正常
2、DDR原理图在附件中,两片6678 的DDR布线是一模一样的。
3、不稳定的6678 是随机的。不稳定的表现:连SYSCLKOUT都没有输出。