| GEL_MapAdd(0x0000C0,0,0x00FF40,1,1); /* DARAM */ GEL_MapAdd(0x010000,0,0x030000,1,1); /* SARAM */ GEL_MapAdd(0x040000,0,0x3C0000,1,1); /* External CE0 */ GEL_MapAdd(0x400000,0,0x400000,1,1); /* External CE1 */ GEL_MapAdd(0x800000,0,0x400000,1,1); /* External CE2 */ /* For MP/MC=1 */ GEL_MapAdd(0xC00000,0,0x400000,1,1); /* External CE3 */ // GEL_MapAdd(0x200000,1,0x200000,1,1); /* External CE1 */ /* Data Space */ GEL_MapAdd(0x000000,1,0x000050,1,1); /* MMRs */ GEL_MapAdd(0x000060,1,0x007FA0,1,1); /* DARAM */ GEL_MapAdd(0x008000,1,0x018000,1,1); /* SARAM */ GEL_MapAdd(0x020000,1,0x1E0000,1,1); /* External CE0 */ GEL_MapAdd(0x200000,1,0x200000,1,1); /* External CE1 */ GEL_MapAdd(0x400000,1,0x200000,1,1); /* External CE2 */ /* For MP/MC=1 */ GEL_MapAdd(0x600000,1,0x200000,1,1); /* External CE3 */ 我的DSP开发板上用CPLD扩展IO口,CPLD程序写入了,用的CE1,CE2空间, 但是控制LED灯程序老是不对,一个高手说跟上面的配置有关系。 请问论坛的高手,上面什么意思? 特别是这句: GEL_MapAdd(0x200000,1,0x200000,1,1); /* External CE1 */ 谢谢! |