请教各位专家:
最近逐步开始6678方面的硬件设计,有几个问题不是很确定,希望得到专家们的技术帮助。
1. 评估板上所用的单片DDR3-1333为128MB(8Meg×16bit×8),如果硬件设计时换成256MB(16Meg×16bit×8)是否会对接口的数据传输速度产生影响?
2.SRIO在实际应用中是否一直以1.25GHz的频率运行,可否进行降频处理?
3.评估板上DSP的程序存储于哪个存储器中(是NOR Flash吗),是通过哪个接口将程序加载如DSP中的呢?
问题比较零碎,希望得到专家的帮助与解答!
谢谢!