This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BB-Black 板子的LCD_PCLK的波形怎么是这样的?不归零?



频率都对,就是低电平不是0,而是1.2V左右,高电平2.4V左右。后面接的RGB转LVDS不能工作。

高手解答!

  • 查看一下硬件电路,是不是哪里有错误的上下拉造成的。

    另外提一点,印象中,BBB上有个HDMI接口,相关的LCD线应该和这个也接在一起了,我觉得,你如果接LVDS的话,不妨把这块的电路断掉试试看。

    如果去掉了还有,我觉得可以通过GPIO做一下电平的拉高拉低,看一下电平是否正常,可以验证这个是不是硬件电路问题。

  • LCD_PLCK与HDMI芯片断开,直接测试从CPU出来的LCD_PLCK这根线,也是如此。这根线已经不连接任何器件了。很是奇特。另外TI 的Sun Michael 工程师是不是也在论坛?

  • 如果是直接从BBB板子引出来的,应该是没有问题的,因为现在有些客户把BBB上的LCD引出来直接接屏了。

    请问您有没有改过BBB的硬件电路?另外手上还有其他BBB板子吗,有没有测过是不是有同样的现象?

  • 3块BBB板子都是如此。

    由于没有Micro HDMI 转换头,所以HDMI接口没接任何设备,只是在HDMI端口的检测线上增加了一个上拉电阻,目的是欺骗CPU,认为外部挂接了HDMI设备,这样LCD端口才能正常工作,否则系统会关闭LCD。

    H、V信号和DATA0-DATA15信号都有且对,只有PCLK信号不是从0电位开始的。

  • gst gst 说:

    频率都对,就是低电平不是0,而是1.2V左右,高电平2.4V左右。后面接的RGB转LVDS不能工作。

    高手解答!

    这个我记得有个客户也问过,其实是ok的