您好,我现在通过EMIF接口外扩了一个芯片,需要对其进行快速操作。所以通过profile中的clock工具测试了其执行周期。
但测试中发现,采用step in跳入写函数机器周期数为13,但是采用step over跳过写函数机器周期为57。
开始怀疑是EMIF的写周期过长,CPU要等待,所以连续运行时的机器周期多。按照该思路,修改了EMIF的write setup和write strobe,但是连续写的机器周期仍然为57。
我想问下这是什么原因呢?
期待您的答复,谢谢…
PS;我使用的处理器为VC5509A,软件环境为CCS3.3,仿真器为PCI560.