你好 请问DM8168 EZSDK 的U-BOOT支持VGA输出吗(把U-BOOT的输出信息和LOGO输出到VGA接口的显示器上)?如果支持我应该怎么做谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 请问DM8168 EZSDK 的U-BOOT支持VGA输出吗(把U-BOOT的输出信息和LOGO输出到VGA接口的显示器上)?如果支持我应该怎么做谢谢!
Hi ,
这个BootLogo功能,你可以参考DVRRDK的uboot移植到EZSDK的uboot上。
你好 相关代码和参考文档有吗 谢谢。顺便再问一个问题,我在EZSDK的内核里配置内核,但是我下次再进去时,我以前的配置就没有了。即使我改变.config文件也是一样这是怎么回事。谢谢。

uboot应该可以从git上面拿下来。或者联系你当地代理商拿到DVRRDK软件包。
http://arago-project.org/git/projects/?p=u-boot-dvr-rdk-dm81xx.git;a=summary
这个DVR的代码是否需要购买,我们这里只有EZSDK的代码。如果不需要购买的话,可以给一个下载链接吗,谢谢!
DVRRDK不需要购买。 需要签署NDA协议从TI或者代理商处取得。
请就近联系TI 销售办公室或通过代理商来联系。
你好:
我还想问一下,这个NDA协议,是网上就可以签订还是必须要人到去签订。谢谢!
你好:
除了你上述说的移植的方法,还有其他的办法可以解决这个问题吗? 谢谢!
你好:
如果抛去这个方法,我是否可以在U-BOOT中实现VGA驱动(和内核一样的驱动),来实现这个功能呢?
这个片子,需要配置VPDMA还有VENC等HDVPSS模块才能实现显示的。Kernel这层也是这样来做的,但是需要M3这边的配合。
所以我认为参考内核那边不是不能实现,而是复杂度上来看确实用DVRRDK的uboot比较容易和清晰。
你好:
假如我想修改EZSDK U-BOOT的代码支持VGA输出,TI是否有这方面的文档可供参考。谢谢!
http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/p/313428/1090698.aspx#1090698
你参考一下吧。确实应该只能照着DVRRDK来改。 EZSDK看上去默认只支持在片上HDMI显示logo
你好:
我加入common/cmd_logo_816x.c和include/logo_816x.h这两个文件后怎么样来制定输出到VGA呢? 谢谢!
DM8168的boot logo中指定在VGA输出,实现了吗?谢谢。
PS:在http://arago-project.org/git/projects/?p=u-boot-dvr-rdk-dm81xx.git;a=shortlog 下载的这两个文件不知道怎么指定到VGA输出呀