This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AR0331 + DM368画面偏红或偏紫的问题



各位,小弟目前用AR0331+DM368开发的相机的颜色偏红或偏紫,具体是这样的

我用的是RDK5.0

一开始的时候直接使用的TI的AEWB的代码,在室内测试,一切正常,但是到了室外,太阳出来的时候,整体颜色就偏红

后来我对AEWB部分做了一些修改,也仅仅是把rgb_matrixes_0和rgb_matrixes_1改成了MT9P031的设定,在室内测试,一切正常,但是到了室外,又出问题了,没有偏红,但是偏蓝和偏紫

真是头疼,不知道哪位大侠知道这是为什么?因为已经在客户处使用,没法再换滤色片。所以想请教牛人们,有没有什么其他的办法去克服这个问题?

小弟不胜感激呀