我的问题和http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/64374.aspx这个相同。但是我不明白这个楼主的代码修改是怎样的,buffer是那个?增加的这个代码改怎么修改。
提供的ndk文件时rebulid好的吗?
需要重新rebulid ndk 吗? 我按照网上的rebuild ndk时 无法添加进去工程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的问题和http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/64374.aspx这个相同。但是我不明白这个楼主的代码修改是怎样的,buffer是那个?增加的这个代码改怎么修改。
提供的ndk文件时rebulid好的吗?
需要重新rebulid ndk 吗? 我按照网上的rebuild ndk时 无法添加进去工程。
请按照你看到的链接中的推荐操作,使用其中附带重新编译好的NDK lib,或者可以按照链接中的说明修改相应的文件然后重新编译NDK lib。更多NDK jumbo packet可以参考E2E上相关的讨论贴子:
http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/344047.aspx
http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applications_processors/f/42/t/121100.aspx