This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c6416的关于hpi boot引导加载问题

c6416的dsp关于hpi  boot引导加载,现在是我已把自己编的LED灯程序.out文件转化为.h文件了,也下载到dsp的0地址了,现在是dsp无法运行(不是hpi boot 可以运行的);我想的是在.h文件里有Entry point 和 .text 以及 .const 这些有运行地址和长度,是不是要在dsp上设置什么寄存器标识这些信息啊,要不然dsp也不知道哪些是.text哪些是.data段????

  • 参考如下bootloader user guide,在HPI boot mode,image由host直接将数据写到DSP上相应的memory上,最后需要由host向DSP触发DSPINT中断使DSP跳转到相应的入口地址执行。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=spruec6&fileType=pdf

  • 我知道他默认从0地址执行;但是我想修改他,想从另一个地址开始运行,现在就是不知道在那个地址上修改啊???求大神指点!

  • 你好,谢谢你以前的帮助,现在我又遇到一个问题了,能否帮我解释一下啊,非常谢谢了!

    C6416 EMIFA  这样配置寄存器   然后向外部存储器的三个地址写数据,最后观看CCS的memory为什么出现0xA0000000以后的所有地址都是一个值啊???都是0xFFFFFFFF,而不是0xA0000000是0x55555555,0xA0000004是0x12345678,0xA0000008是0xFFFFFFF?????

    程序如下:

    #include <csl.h>
    #include <csl_emifa.h>
    #include <stdio.h>

    #define EMIFA_CE3_BASE_ADDR1 0xA0000000
    #define EMIFA_CE3_BASE_ADDR2 0xA0000004
    #define EMIFA_CE3_BASE_ADDR3 0xA0000008

    EMIFA_Config emifaCfg0 = {
    0x0009207C,

    0xFFFFFFD3,
    0xFFFFFF03,
    0xFFFFFF43,
    0x6326CC22,

    0x57116000,
    0x0008061A,
    0x00054549,

    0x00000042,
    0x00000042,
    0x00000042,
    0x00000042
    };

    Uint32  index, tempData1,tempData2,tempData3; 
    Uint32 *pAsyncData1 = (Uint32 *)EMIFA_CE3_BASE_ADDR1;
    Uint32 *pAsyncData2 = (Uint32 *)EMIFA_CE3_BASE_ADDR2;
    Uint32 *pAsyncData3 = (Uint32 *)EMIFA_CE3_BASE_ADDR3;
    void main()
    {
    /*Initialise CSL,???CSL?*/
    CSL_init();
    EMIFA_config(&emifaCfg0);
    tempData1 = 0x55555555;
    tempData2 = 0x12345678;
    tempData3 = 0xFFFFFFFF;
    index=0;
    while(1){
    *pAsyncData1 = tempData1;
    *pAsyncData2 = tempData2; 
    *pAsyncData3 = tempData3;
    }
    printf("\nAsynchronous Read Write is Successful\n"); 
    return;
    }