如题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不是这个意思,这个工具目前已经投入使用了,只是没有中文汇总,英文的引导guide可以参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_AM335x_Flash_Programming_Linux_Development#eMMC_Programming_Process
Steven Liu 你好,如你所述 BB-Black的 eMMC烧写已经验证ok,还请将该方式下的 debrick.sh脚本 提供给我们一下
谢谢!
Hi Steven Liu:
eMMc 方式的debrick.sh脚本 还请发给我们一份,期待你的回复
谢谢~
不好意思,上面贴的是uboot下给nand的,请参考附件中的sh脚本,格式化emmc等是在linux中运行的,所以是sh的。
你好!为什么我把相应的debrick.sh放在images文件夹下,启动的时候还是没有格式化呢?好像这个文件根本就没有起作用啊
建议你参考一下这个文章,中文版的EMMC烧写全记录:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73278.aspx
哦,我从网上下了他给的代码,放进去后可以进一步运行了,不过有在最后start kernel的时候卡住了,不知道是为什么?
USB RNDIS network up!
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
DHCP client bound to address 192.168.2.2
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC 1c:ba:8c:90:71:7f
HOST MAC de:ad:be:af:00:00
RNDIS ready
high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
USB RNDIS network up!
Using usb_ether device
TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
##########################################################
674.8 KiB/s
done
Bytes transferred = 8477360 (815ab0 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-3.12.10-ti2013.12.01
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 8477296 Bytes = 8.1 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
不知道是不是因为uImage的问题,如果有的话麻烦也共享一个来做下测试,多谢了
因为用了5.0版本的emmc,所以现在要改的东西还是太多了
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: *T #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
################################
676.8 KiB/s
done
Bytes transferred = 4283056 (415ab0 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: linux-3.14.26
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4282992 Bytes = 4.1 MiB
Load Address: 30008000
Entry Point: 30008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ...
也被卡在这儿了,啥原因,是uImage的原因吗?共享个uImage吧
Yaoming Qin 你好:
我用的是BBB板,用你们提供的烧写USB方式已经成功擦鞋eMMC。我现在想用网口烧写eMMC(硬件原因),同样,修改编译选项,然后编译u-boot,再编译出debrick.scr,也成功将MLO,u-boot写进去了,但是好像没有像USB烧写eMMC一样格式化eMMC,然后分区,下载内核和文件系统。我现在到u-boot这一步了,是要在u-boot下写脚本在烧写内核和文件系统吗?不会操作u-boot,下一步该怎么做?是否该写一个类似linux下的脚本文件debrick.sh?能否提供一下
到这一步了,下面不知道怎么做?
TFTP from server 192.168.100.1; our IP address is 192.168.100.2
Filename 'debrick.scr'.
Load address: 0x80000000
Loading: #
94.7 KiB/s
done
Bytes transferred = 389 (185 hex)
## Executing script at 80000000
no devices available
link up on port 0, speed 100, full duplex
Using cpsw device
TFTP from server 192.168.100.1; our IP address is 192.168.100.2
Filename 'MLO'.
Load address: 0x81000000
Loading: ######
864.3 KiB/s
done
Bytes transferred = 77060 (12d04 hex)
link up on port 0, speed 100, full duplex
Using cpsw device
TFTP from server 192.168.100.1; ou 192.168.100.2
Filename 'u-boot.img'.
Load address: 0x81080000
Loading: ###############################
888.7 KiB/s
done
Bytes transferred = 446336 (6cf80 hex)
no devices available
U-Boot#