TI的大神们:
小弟目前遇到一个关于内核裁剪的问题,请教下诸位专家.
目标很简单,如何在ti发布的sdk6.0上裁剪出一个体积最小的内核,只要能保证内核与文件系统可以正常运行即可,net和usb这些主要模块都可以裁掉。
最好有一个config文件能供小弟学习。
我目前裁剪出的内核是1.39M,问过ti的售后,他说见过最小的是1.22M的,不知道是否可以在减小?谢谢各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这部分都是开源的source code,如果你对里面的一些功能不是很明白,最快捷的方法就是google一下。
建议你在post问题时,还是把更为细节具体一些的问题post上来,这样解决起来比较有效率。
这个自己多尝试一下就可以了
make menuconfig的时候把不需要的地方都去掉
如果能够正常运行,就一点一点的测试
肯定能够搞个最小的系统出来,就是需要花一些时间在上面