This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6747 spi slave boot,在 POS 阶段失败了,各位TI的专家帮忙看看是啥问题?



最近在想用 spi slave的模式来启动 6747.  发现在 6747 的 POS 阶段失败了。

master这边频率设了 250K,4线模式;

在调试时发现,在 SWS 阶段,master侧能接收到正确的回应。

到 POS 阶段是, master发送 0x5853590B 后能成功接收 0x5253590B, 然后再发送 0x00000002, 也能收到 0x00000002;

但之后再发送 0x00000001 之后, 6747 回应却是变成0了,导致了 POS 阶段失败。

请教下是可能是什么原因导致的?