This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 PC通过UDP向DSP发数据,DSP负责接收,请问可以参考哪个例程?与DSP发送数据给PC类似吗?



PC通过UDP向DSP发数据,DSP负责接收,请问可以参考哪个例程?与DSP发送数据给PC类似吗?

  • 您好,

    MCSDK / NDK中可能有相关的用例。

    另外,Enea 可提供针对于C6678/C6670的商用平台软件Enea OSEck RTOS。

    Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678/70软件平台,包括:
    内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
    1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
    2. 成熟稳定的针对C6678/70的驱动程序,支持包括PA、Multicore Navigator、SRIO、以太网、CDMA、MPAX、中断管理等。
    3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。

    OSEck RTOS 软件平台包括:
    OSEck RTOS内核:
    o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
    o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
    o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
    o …….
    BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
    LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
    o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
    o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
    TCP/IP协议
    Package Flow 软件加速包
    Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。

    Br

    William.dong@enea.com