This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

mcsdk_linux_<version>,要安装什么软件包?

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

Hi,all,

硬件平台:66AK2H12

软件平台:CCS5.5

在TI  WIKI上,有看到安装完mcsdk后,会有mcsdk_linux_<version>文件夹,而我安装完mcsdk_3_01_00_03_setupwin32,只有mcsdk_bios_3_01_00_03文件夹,这是为什么?是不是要安装linux版本的mcsdk,才会有mcsdk_linux_<version>文件夹?

谢谢各位解答!!!

  • 记得有Linux的下载地址,不过Linux image编译基于makefile要求主机也是Linux环境,否则需要用Cygwin等模拟工具。

    Enea 针对于66AK2H12的平台解决方案中,包括了Enea Linux(A15,SMP模式)基于流行的Yocto的编译环境和调试工具,图形界面,输入配方,傻瓜式编译。

    Br

    William.dong@enea.com

  • hi, yuanwen dong:

        贵公司也有用66AK2H12?用的是Enea公司的产品开做开发吗?费用如何,开发效率怎么样?

        谢谢!!!

  • Atower好,

    我桌子上有TI标准的66AK2H12开发板以及TI合作伙伴的荷兰Prodrive Micro-ATCA上面的PDAK2H(66AK2H12芯)板卡,都可以做Demo。

    可以技术细节,可以邮件联系 william.dong@enea.com, 我在上海。

    从Uboot加载Linux,Linux加载DSP执行文件,再到DSP和ARM(Linux)之间的IPC通信,DSP和DSP之间的IPC通信,DSP附加调试工具等完整方案,拿来就直接在上面开发应用程序。

    瑞典Enea公司针对66AK系列的平台软件,包含下面几部分:

    1. CPU(A15)上运行ENEA Linux操作系统 (Linux是未来CPU上操作系统的趋势)
    2. DSP(CorePAC)上运行ENEA OSEck硬实时操作系统 (20多年历史的DSP操作系统,爱立信、诺基亚、中兴、华为、大唐、波音、NASA、安杰伦、罗德施瓦茨及国内大量军工研究所等采用)。
    3. CPU和DSP间,DSP和DSP间采用“共享内存池”的LINX通讯(LINX是ENEA的IPC通讯模块)
    4. 可以与CCS集成的Optima实时调试工具,用于监控DSP上的系统状态。
    5. DSP image bootloader,用于Linux加载DSP执行文件,彻底告别JTAG仿真器。
    6. DSP Coredump功能,由CPU Linux负责收集DSP的死机信息(包括代码运行文件/行数,寄存器信息,栈信息等八段类型),并保存在Linux的文件系统中供分析。
    7. DSP Shell功能,可通过Linux Shell连接到DSP OSEck RTOS的Shell上面,用于人机交互,调试用途。

    Br

    William.dong@enea.com