This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x 平台, 能提供一些gstreamer 和 opengle es2.0平台相关的资料么?



am335x 平台, 能提供一些gstreamer 和 opengle es2.0平台相关的资料么? 谢谢.

  • gstreamer 我们只是简单的移植过来,使用的完全可以按照标准的gstreamer来做,具体您可以google gstreamer的文档。

    Opengl es2.0也是一样。

  • 感谢你的回复.

    我之前在Imx6平台上开发过es2.0的应用, 是直接使用framebuffer的API来初始化es2.0的, 但是我把应用移植过来后, 就发现编译不通过. 我在ti官网上没有找到相关的文档, 能提供一些链接么?

  • 请问您说的是egl部分的实现吗?具体的错误信息是什么

  • 之前我在imx6平台中的应用为: 使用fb API来获取一个EGLDisplay和EGLNativeWindowType来初始化EGL, 所以移植过来后, 发现TI并没有想过的API, 所以编译就报错了.

    我使用的SDK是6.0的版本

    现在我在Graphics_SDK_4_10_00_01找到了对EGL初始化示例.\Graphics_SDK_4_10_00_01\GFX_Linux_SDK\OGLES2\SDKPackage\TrainingCourse\01_HelloAPI\OGLES2 由于我不准备使用x11 因此, 只有俩中方式来初始化了(EWS和NullWS), 我使用EWS生成的可执行程序在demo板上运行不起来(无报错信息, 初步判断是由于库的原因引起的), NullWS的方式能够显示出图像来, 但是用来不太方便, 我不能够获取到framebuffer的大小. TI是否有提供framebuffer的API呢?  是否有EWS方面的一个文档说明呢? 实在是没找到EWS是个什么东西...

  • 我下载了linuxutils_4_00_00_06和gpu-compositing-master, 均编译不通过, 能不能够提供一个 cmem.ko 和 gpuvsink的库给我呢?