This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 http



你好,

     现在使用的相机DM8127J3,
     我想把人脸检测的信息(人脸矩形框左上角坐标(startX,startY))显示在LiveVideo界面上,具体见图
        参考SWOSD的使用,我可以把信息显示在视频流上;我最终想把信息显示在图示的位置。
        我参考IPNC_RDK_GUI_Application_Note.pdf文档,但是有些地方还不是很清楚。
        还有没有其他文档可以参考。
        我在FD人脸检测获取到的信息,要先传送到哪里,然后逐步传递出去。
         希望讲具体一点。
谢谢!
System Flow.vsd
  • 一般來說,正常的控制程序皆由system server(ipnc_app)傳遞到 av server(ipnc_mcfw); 由於SWOSD的處理是在ipnc_mcfw中,如何返饋x, y值並顯示在GoDB所生成的網頁上,以現在的方案並無類似的範例可達成
     
    此外,網頁上操作選單的變化,您可以觀察發現均是按下"OK"後改變,然後GoDB再和boa取回值去改變網頁的選單狀態(例如codec type); 而x, y的值會一直變動,所以還要有個機制去讓GoDB去不斷抓取Boa關於fd的變動位置
     
    您可以參考web_translate.c有關codec type的設定,然後試圖將av_server中SWOSD所得到的座標回傳到system server後,顯示在網頁上
                        :
                        :
    int para_videocodeccomboname(char *data, char *arg)
    {
     char *modename_list[] =
     {
      "H.264;MPEG4;MJPEG",
      "H.264+MJPEG;MPEG4+MJPEG;H264+H264;MPEG4+MPEG4;H264+MPEG4",
      "H264+H264+MJPEG;MPEG4+MPEG4+MJPEG"
     };
                        :
  • av_server(ipnc_mcfw)中SWOSD所得到的座標回如何传到system server(IPNC_app)?