开发用的是evm6748的开发板,想要实现UBL 和 uboot放入到spi flash,能否实现?
执行命令 sfh_OMAP-L138 -flash -targetType C6748 -targetFlash SPI_MEM -p COM3 -baud 115200 D:\UBL.bin D:\UBOOT.bin
是否就是将UBL和UBOOT放入到SPI FLASH当中?
我执行了上面的命令后,跳线设置为SPI FLASH启动,可以打印如下信息
C6748 initialization passed!
Booting TI User Boot Loader
UBL Version: 1.65
UBL Flashtype: SPI
Starting SPI Memory Copy...
Valid magicnum, 0x55424CBB, found at offset 0x00010000.
DONE
Jumping to entry point at 0xC1080000.
然后就卡住不再运行了。
我uboot.bin 是从 LogicPd上面下载的 "1024612A_AN580_AM1808_OMAP-L138_SOM-M1_NAND_Flash_Programming_and_Use.zip"解压出来的,是不是这里出了问题?
望各位大神解答,谢谢