电源用的TPS659113,测试电源输出也都是正常的,内存的电源还没焊上去。现在怎么测试我做的板子是正常的呢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电源用的TPS659113,测试电源输出也都是正常的,内存的电源还没焊上去。现在怎么测试我做的板子是正常的呢。
建议还是等DDR芯片就位再测试吧。现在上电属于不满足上电时序的,很难测试是否正常。 DDR没有跑起来,连主芯片的最小系统的都测不了啊。
那DDR没跑起来可以在串口终端看到“cccc”打印吗? 看到“cccc”打印硬件上最少需求是什么呢
我会更建议你,用外置的精密电源来提供DDR电源,这样或许可以。
我的意思是在在串口终端看到“cccc”打印,必需需要DDR跑起来吗?
原理上是不需要DDR 跑起来的。
但是DDR电源的缺失会是一个问题。
如果只是没有焊接DDR芯片,我会告诉你这样实验可行; 如果没有焊接DDR电源,我担心可能会损坏芯片;而且此时芯片内部逻辑不一定正确,也许可以打出cccc来说明板子是好的,也许什么也出不来,但是也不能说明板子不行。
现在没有焊接DDR电源,确实也可以确实输出一串“CCCC”了,但是是一直输出CCCC,这样是正常的吗?