您好!
1.使用DCC调试色彩,因为要设置区域问题,所以得用到这个插件来分割色温等。但用到该插件会对我们的值进行修改,而DCC本身的校正值会偏冷色。这个是我们不希望的。在DCC 的 rgb2rgb插件中,我们可以完全设置自己的转换矩阵值么(手册上有说可以手动设置,怎么处理)?
2. flickerFreq 设置值后,自动调节后的曝光值将固定在某几个值,两者乘积接近500,000或其倍数。Eg. flickerFreq = 30,曝光值 = 16666或16666*2(此时 maxExp = 34,000)。另外,设定flickerFreq 为30,当曝光值达不到16666时,工频无法消除。Eg. flickerFreq = 30, maxExp = 15,000. 问题:flickerFreq 值的设置跟哪些参数相关, flickerFreq × 调节后的曝光值 = 500,000设置的原因?