This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335x IDK 燒錄流程請教

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

小弟是刚接触AM335x系列的菜鸟,有些问题想请问各位前辈。

1. Emulator connect to AM3359 Cortx-A8 后,是不是要先加载"GEL file (TMDXICE3359.gel)" 做AM3359 system 初始化,请问每次开启都要做这一步骤吗??

2. 然后刻录"SPI file (isdk_spi_flasher.out)"让板子可以做SPI刻录文件的功能,请问每次开启都要做这一步骤吗??

3. 如果在import SDK中的范例项目会出现黄色的惊叹号要如何排除掉?? and 产生bin file ??

谢谢。

  • 1. 从功能上面来说,是必须要做这一步的,因为他会初始化你的ARM和DDR,在这之后你才能加载application(就是那些.out文件)。但是从操作方面来说,你可以把gel文件设置好(在advanced选项卡中),这样板子一旦连上,就会自动load gel,执行初始化文件。

    2. 这个只是用来烧写spi flash的application,不需要每次都加载,你完全可以换成你想跑的application文件。

    3. 这个需要你你编译的时候产生什么样的错误,根据错误信息去E2E或者google解决方案。

  • 請問:

    1.在target configuration(advanced选项卡中)CortxA8中設定GEL file? 設定save and  Test connection 後就可以了嗎??

    2.build all沒有出現任何錯誤,但是就不會出現.txt的bin file。請問要如何將專案將AM3359 IDK中且逐步測試呢??

    謝謝。