我们在AM335X上连接了一个外围设备,地址数据复用的16bit,DRAM工作模式,现在读写都正常,但是读写速度很慢,与三星的S5PC100(800MHz,我们的AM335X升到了1G)相比,差不多只有S5PC100的一半.我们猜测是不是GPMC的读写速度不够快。
根据对datasheet 的理解,GPMC的时钟最大支持到100M,时钟源是L3S_GCLK,但是L3S_GCLK是如何计算,我们还不清楚.感觉PRCM那块写的模模糊糊的.如果你们有直接的计算方式,请帮忙告知?或者你们觉得哪里的设置,可以提高读写速度,也可以告知我们,谢谢!