手里有一块OMAPL138的板子,外接的是NORFLASH,看了官网的一些有关于UBOOT资料,现在有以下疑惑,希望能够解答:
1 关于bootme的问题,有资料说,串口会输出bootme,但是这个是怎么输出的呢?是RBL在某种启动模式下输出的还是UBL输出的?
2 有的资料提到,通过AIS工具将uboot转换成uboot-ais-bin文件,然后烧写到0地址就可以了,那么这样是否以为着可以不需要UBL文件了呢?
3 我虽然有TDS560仿真器,但是电脑反应速度慢,CCS也经常卡死,所以想用串口来调试uboot,在这个目录下AISgen_d800k008_Install_v1.13\AISgen for D800K008\UartHost下的UartHost.exe据说是可以做串口启动?那么是不是意味着我可以先不将uboot烧写到NORflash上,直接通过指定uboot-ais-bin,就能启动uboot呢?自己尝试的时候,停止在了waiting bootme这里,所以很是疑惑这个bootme从哪里来呢?
4 关于OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40,这个工具只能在WINDOWS下通过CYGWIN在windows下编译吗?我再windows下编译通不过
5 最后一个问题,我想通过官网提供的uboot,移植到另一块开发板上,请问需要看些什么资料呢?(LINUX方面我基本上都会)