1 在AIS配置工具中,有一行为 Device Type 为什么选择哪一个呢?这个的选取有不有什么依据啊?
2 使用AIS配置工具,配置好后,那么uboot中的代码是否应该注释掉在AIS配置时配置的内容,如在AIS中配置了 DDR,PLL0,PLL1,那么在UBOOT中是否就应该将这三个参数的配置注释掉呢?这样避免进入到uboot后再次重新配置
3 在DDR配置章节,看到一个有关于DDR的配置电子表格,下载后,发现不是很会使用,这个貌似是先设置寄存器的值,然后才能可以看到设置的值对应的相关位的影响,在OMAPL138技术手册上看到SDRCR寄存器的第0-15位时,出现了相当大的疑惑,很是不解,在OMAPL138的技术手册上说的是RR = SDRAM frequency/SDRAM refresh rate,SDRAM frequency是不是在配置的电子表格上面设置的在SDCR行的freq值呢? SDRAM refresh rate是来自DDR手册上的值,以pdf1.alldatasheet.com/.../MT47H64M16HR-37EL.html这个芯片资料为例,我自己的理解是,SDRAM refresh rate=trfc,也就是127.5ns,这样的话就与电子表格上的7800ns差距太大,所以不知道这个值的具体算法,还希望多多指点下
4 在PSP包的文档中《UserGuide-03.22.00.06.pdf》的指导手册上,第44页有一个IMPORTANT大致意思是说如果从NORflash启动时就不需要AIS格式的U-BOOT了,uboot.bin也是可以识别的。换句话说,用nor启动时,是否可以不用UBL,以及AIS格式的uboot,用传统的uboot.bin就行?如果是这样的话,有不有其他条件呢?比如对uboot.bin的大小限制等?