This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

打算将DM368-ti自己的开包开发的avserver移植到dm8127上



广大的TI童鞋,大家好,最近想从DM368转到DM8127上,目前对DM8127不了解,有个问题,想请教大家。

DM368平台上开发的avserver是基于TI原始开发包,开发的,现在,DM8127买的是appro的开发板,RDK3.8的包,不知道从现有的app能否移植到DM8127板子上。

  • 你好,

    TI的DM36x DVSDK是没有avserver的。所以你手上的DM36x代码应该就是Appro的DM36x IPNC参考设计代码。

    DM36x只有一个ARM9,而DM8127上是A8+两个M3+DSP,所以代码上是有一定区别的。如果是单纯的上层网络应用侧的代码,移植应该问题不大。

  •     我们用的是ti的dvsdk包开发的, 不是根据Appro的DM36x IPNC参考设计代码 来开发的,现在就是想将avserver中的对视频的取流和2a算法(h3a部分)想移植到

    现在的dm8127平台,不知道可行不?

     

        有关于appro的参考设计的架构说明文档吗?有的话发我一份

     

        望解答,谢谢!

  • 不可行。ISP模块硬件很多都不一样了。可以参考但恐怕无法直接移植。