类似从sd启动后,进入了u-boot。然后就要将一系列指令进行烧写到nand flash。
怎么启动就将这些指令一一运行??
mmc rescan
fatload mmc 0 0x82000000 MLO
nand erase 0x0 0x80000
nand write 0x82000000 0x0 0x20000
nand write 0x82000000 0x20000 0x20000
nand write 0x82000000 0x40000 0x20000
nand write 0x82000000 0x60000 0x20000
mmc rescan
fatload mmc 0 0x82000000 u-boot.bin
nand erase 0x80000 0x80000
nand write 0x82000000 0x80000 0x80000
请问一下这是怎么弄的??