DM8168 demo板,从sd卡启动,能够进入linux内核,但mout EXT3文件系统时出错
SD 文件系统没问题,在别的板子上能够启动。
U-Boot有能正常从SD启动引导启动,能进入linux内核,打印如下。
可见,sd卡是能够识别的,大小和ID都能识别,但READ BLOCK时候失败了,各位看是否碰到这个问题。
硬件肯定没问题的,因为U-Boot都能够从SD卡中读取版本。但软件也该没问题,因为在别的的板子也能正常启动。
mmcblk0: mmc0:8d56 SD01G 982 MiB
mmcblk0: retrying using single block read
mmcblk0: error -110 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
mmcblk0: error -110 transferring data, sector 0, nr 8, card status 0x0
end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 0