1. 我在用CCS5.5(licensed)软仿真66AK2H12时,launch完了以后,会出现如下图所示的问题,
但是我软仿真C6678、DM6446时,就可以顺利通过。
2. 此外,我发现软仿真下面好像不能选择Davinci系列的DM8168,但是可以选择DM6446
3. 我想问下关于66AK2H12的视频开发包方面的问题,我看TI网站提供了MCSDK-VIDEO 02_01_00_08这个
开发套件,这个SDK里面不知道有没有类似于DM8168那样的ARM和DSP的通信组件,66AK2H12系列的产
品,ARM如何同DSP进行通信。其实我想问的是这个mcsdk里面有没有类似于codec engince或者mcfw或者openmax类似的
技术,如果没有,它用的是哪种通信机制?
请Ti的工程师帮忙解答下,非常感谢!