本人初次接触DSP有些问题看了半天手册不是很明确。
1.使用AIS配置.out文件,转换为.bin后用UART启动,成功。
问题是:我的程序是按CMD文件定义,存入了相应内存?
2.如果想用UART固化程序于Flash,是否应该在程序中加入写Flash程序,将需要固化的程序写入Flash中,而后在切换启动模式。
3.关于Bootloader中的Load指令的具体意义是加载相应段到内存地址?如将启动模式设置Flash启动,用AIS配置配置为NAND启动。
启动后程序是被自动装载入RAM或是需要通过程序实现装在?如果装在与RAM中是装载於L2中还是外部Ram中。
以上内容,不是很清楚,望各位高人解答,谢谢!