tilerEnable这个功能在好几个LINK节点都可以看到,现在在看system-usecase:VSYS_USECASE_MULTICHN_PROGRESSIVE_VCAP_VDIS_VENC_VDEC
也就是8148的multich_progressive_4d1_vcap_venc_vdec_vdis.c文件。
其中,VIP-SC路配置TILER_ENABLE
374 deiPrm.tilerEnable[DEI_LINK_OUT_QUE_VIP_SC] = TILER_ENABLE;
另外一路也是送到MERGE LINK的,也是tilerenable,最终是要送到VIDEO ENCODE。
388 nsfPrm.tilerEnable = TILER_ENABLE;
但VIP1-SC输出的CIF数据,好像没有使能tiler.
这样的配置是什么原因,tiler有什么作用,两种配置有什么典型的使用场景?
另外,对于DEI的两种输出DEI和VIP,不知道我理解的对不对,也请大神一起指点。
API GUIDE说明:
DEI can have upto two outputs
- Output from DEI scaler
- Output from VIP scaler
其中:setVipScYuv422Format = TRUE, set data format of VIP-SC to YUV422I
setVipScYuv422Format = FALSE, set data format of VIP-SC to YUV420SP
我的理解是,DEI输出都是YUV422,如果DEI输入是420,色度不够的话,也是补足成YUV422.
VIP输出默认是YUV420,可设置为YUV422,如果色度空间不够,也是复制色度空间补足YUV422.
不知道我的理解对么?