This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问dsp 6455 ddr2和flash 都无法连通的原因

请问dsp 6455 ddr2和flash 都无法连通的原因都有哪些?除了连线问题之外。。。我反复检测了与flash和ddr2的连线

  • 是否EVM板可以连通? 如果可以的话,检查一下设计和EVM的区别,修改相应的配置试试。

  • 有错误信息么?

  • 我使用的是6455dsk的csl,run 无法成功,看ddr2的寄存器都是0

  • 是6455 CSL中的例子吗?在6455的DSK上可以运行吗?还是在你们的板子上无法成功呢?

  • dsk上没有问题,但是问题就是在我自己的板子上就有问题了,我的板卡是原封不动的按照dsk的原理图画的。。ddr2和flash都是的,反复检查了的

  • dsk上没有问题,但是问题就是在我自己的板子上就有问题了,我的板卡是原封不动的按照dsk的原理图画的。。ddr2和flash都是的,反复检查了的

  • 你可以先使用GEL文件中的DDR2配置,不使用CSL 在代码中配置,看是否可以成功。

  • 考虑焊接的问题。

    我开发6455已经四年多了,焊接了多次。

    有两次都是焊接的问题,就是试做了2块办卡,其一好,其二ddr不通,对比后换掉ddrii芯片,用新的重新焊接,ok。

    你可以看看是否是这个问题。

    我的ddr测试使用csl,只要配置正确,跑这个ok。

     

    ------------------------------------------

    还有就是,你的板子做的时候有没有提阻抗的要求。

    DSK开发板的geber文件只能保证等长、时延、分组等需求。但是,差分时钟等信号到底好用否,还和制版工艺相关。

    但是我个人的感觉,这一块要求不是特别高,只要不是差的太远就ok。

  • Zhiheng wei 您好,

    非常感谢您的分享!