This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM6437EVM 在WIN7下的使用问题



我买了一个原装的TI 的DM6437EVM 可是在开发板配套的光盘中似乎只提供在XP 系统下的CCS3.3 的软件,我想问一下,可以将开发软件移植到WIN 7系统下吗?

同时对于DM6437的学习有没有什么比较好的书籍。谢谢!!

  • 现在有可以运行在win7下的CCS5.5,  

    CCS6.0 是最新的版本都能在官网上下载到。

    DM64x系列的网上教程和博客内容较多。书籍的话和DM642/8, DM6467 这些内容很多是通用的。

    请一定用好TI processor wiki  http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:DaVinci

    很多东西都是能搜出来的