您好!
我使用的是6657的GE例程,通过网线和PC机相连。我的程序流程为 PC->DSP CORE0->PC,在core0接收开始时给core1发送信号处理数据,core1处理完成后通知core0处理完成,进行下一轮的数据接收和发送。
(1)现在的问题是,如果使用中断方式接收PC发来的数据时,无法进行触发接收的中断。后改用查询方式时可以正常收包。
(2)核1能够收到核0的信号,但是核0无法收到核1的信号。不知道EMAC的配置和核间的IPC配置是否有什么冲突的地方?
我想了解下,假如我想确认是否核1是否发送中断给核0。该查看相关的哪些寄存器,以及中断映射是否正常。
谢谢!