您好!
我最近使用TCP3E时,发现一个问题,TCP3E的PDK中有对应的交织表,如40,48,.....6144。输入的比特数根据公式可以计算出一个交织表选择的索引。TCP3E对于输入的有用比特数的要求是8个比特的整数倍。比如我在测试时,直接用TCP3E的输出将每个编码后的比特移出,进行软值映射,送个TCP3D。在做测试时发现,当输入为6144个比特时,对应的交织表索引为188。此时译码正确。当输入为6140时,选择的交织表索引为187,此时译码总有几个错误。请问您,是不是TCP3E的输入比特的长度必须和交织表中给的对应呢?