现在需要调试6455的pci。打算用仿真器在线调试。
测试方法: 上位机写DSP的RAM,然后告知DSP。DSP将主机写的的数据加1,放到另一片指定的RAM中。
步骤: 将板卡插到pci槽中,开机上电。然后将out文件load进去。run。
说明:
测试程序里有对PLL的初始化
勘误表,2.1.2,提到PLL如果正在配置,主机不能访问DSP的pci接口
问题1:用这种测试手段,上位机启动肯定早于DSP。在load测试程序的时候,上位机是否会对DSP的pci 接口进行操作?是否会PLL配置冲突?
问题2:这种pci测试手段是否可行?是否必须先要将程序烧到flash中,然后才能插到pci插槽中?