目前我们设计了一款产品,现在遇到问题如下:
DM3730的 VMMC1 在SD插入后两三秒钟输出3.0V,但是检测不到 MMC1_clk和 MMC1_cmd 。通过仿真器连接DM3730的 Jtag ,可以正常连接DM3730内部的ARM和DSP,程序可以写到DM3730内部RAM,但是不能写到外围的内存芯片(我们使用镁光的 MT29C8G96MAZAPDJA ) ,用示波器检测 后发现 SDRC_CLK 在CCS配置完后为一 100MHz的时钟信号(时钟正常),但是片选信号 CS0# CS1# 一直为高电平。
经排查原理图和PCB设计,并没发现错误,且经过验证,电路板贴片没有问题。
请帮忙分析下原因,谢谢!