This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335x SDK中的cache相关问题

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

您好,关于AM3335X(ICE)SDK的利用,有以下几个问题麻烦确认下。

■一:SDK“am335x_sysbios_ind_sdk_1.0.0.1"下,找到以下几个API

①CP15ICacheDisable()

②CP15DCacheDisable()

③CP15ICacheEnable()

④CP15DCacheEnable()

⑤CP15DCacheCleanFlush()

①~④确定能使cache无效/有效吗?⑤是否有清除cache的功能?

■二:关于cache的命中率

请问有能改善cache命中率的有效方法吗?有的话麻烦您详细讲解以下。

■三:RAM映射到cache的问题

请问怎么才能控制,操作RAM和cache的映射关系呢?

以上问题,麻烦您讲解一下。

  • 1. 接口这样设计,就是实现相应的功能,没啥奇怪的,如果你发现了问题,有可能是bug,软件中也常见,欢迎指出。2. 改善cache的命中率的方法是你优化好你的代码,使得在一定时间内对内存的访问比较集中,避免cache的颠簸,3个问题和第2个问题的答案一样。

  • 谢谢您及时的回答。

    关于API,虽说函数描述有此功能,但却没提供确认的方法。有没有获取Cache相关状态的方法呢(比如通过寄存器)?

    关于cache的命中率,除了优化代码之外,有没有通过修改芯片内部某些参数来调节呢?

    关于映射的问题,有没有方法(芯片内部)能够直接将指定内存中某段的数据映射到cache上呢?

    我想精确地控制cache,以上问题麻烦您再次确认下,谢谢^_^

  • cache的状态是可以通过寄存器来读取的,也就是通过CP15的方式来读取的,提高的cache的命中率,极端的方式,是把你认为重要的table或者buffer锁定在cache中,具体的命令,也是通过cp15来做的。系统你可以到ARM的官网上看看Cortex-A8的spec, infocenter.arm.com/.../index.jsp, ti对于ARM core没有做修改,所以可以参考这个权威的文档,如果你有不明白的地方,可以再讨论

  • “极端的方式,是把你认为重要的table或者buffer锁定在cache中,具体的命令,也是通过cp15来做的。”

    请问这个是要怎么操作才可以实现呢,可以具体说明一下吗?谢谢!