Hi,experts:
硬件:66ak2h12
软件:CCS6.0
从SPRS866E文档的P94 Table 6-1截图如下:
DDR3A_REMAP_EN为1。
从上截图,可以看出ARM访问0x8000 0000-0xffffffff地址空间时,对应访问的是DDR3A,DSP访问0x8000 0000-0xffffffff地址空间时,对应访问的是DDR3B,SOC(比如EDMA)访问0x8000 0000-0xffffffff地址空间时,对应访问的是DDR3A。
基于上面的描述,我有个疑惑,EDMA无法访问DSP对应的地址空间0x8000 0000-0xffffffff(DDR3B),因为EDMA访问0x8000 0000-0xffffffff地址空间时,对应访问的是DDR3A,那我怎么在DSP中使用EDMA,莫非只能通过访问ox6000 0000-0x7ffff ffff的地址空间来访问DSP的地址空间?
Best Regards
Gavin