This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ths8200VGA输出蒙上一层白色

Other Parts Discussed in Thread: THS8200

      TI 的大虾

           你们好,目前使用THS8200做VGA输出图像蒙上一层白色。THS8200前端是FPGA输出的外同步 24BIT RGB444的信号,后端输出VGA信号。芯片的配置是按照官方提供的软件开发包配置

上面的图片是蒙上一层白色。

下面的图片是正常的图片

请问我是哪里配置导致出现这种情况呢?会是硬件引起的吗?

期待大虾们的指导。

  • 补充一点:改变输出分辨率问题依然存在。只有遇到黑色的画面比较明显,其他彩色的画面就不是很明显。

  • Hi ,

    1. 你这里的测试方式,是VGA进,VGA出吗?   我的意思是,你需要确认确保给到8200的图像是纯黑的。请直接用过纯黑的图来做测试(最好就是直接在主芯片这边给Frame Buffer喂黑图)

    2. 看上去你的测试方式是先从一个视频接口输入这个图像,然后从vga输出。那么中间有什么处理过程吗? 这个处理过程可能引入该问题?

    3, 举个栗子,   一般8位的量化结果是0~255, 而有些系统在处理过程中会压成16~235,那就势必造成白不够白,黑不够黑的结果。