DDR1的接口没有用到,只使用DDR0连接了两片MT41J128M16存储器芯片,在EZSDK的U-Boot里面要怎么修改,才可以使用一个DDR接口?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DDR1的接口没有用到,只使用DDR0连接了两片MT41J128M16存储器芯片,在EZSDK的U-Boot里面要怎么修改,才可以使用一个DDR接口?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI814x-DDR3-Init-U-Boot
看最下面的FAQ里面有个single emif patch
上面的那个文件里提到的
change the values of the macro USE_EMIF1 to 0
in the ddr_der_ti814x.h 应该是 ddr_defs_ti814x.h 吧。
还有 ,我在ddr_defs_ti814x.h中并未找到
#define USE_EMIF0 1
#define USE_EMIF1 1
是不是要把
#define USE_EMIF0 1
#define USE_EMIF1 0
这两句话加进去。
文件里面蓝色的字体都是要修改的地方吗?
我的这个patch应该是给DVRRDK用的,不知到EZSDK下面是怎么弄的。
建议你找个DVRRDK的版本看看里面这个宏后面用作什么了