您好,
从AM335X Datasheet上可以看到,
在60Hz刷新率下最大分辨率可以支持到WXGA(1366x768),
请问如果应用程序,USB, Ethernet等外设都在工作的情况下,能够支持到多大分辨率?
有没有相关的资料可以参考?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
从AM335X Datasheet上可以看到,
在60Hz刷新率下最大分辨率可以支持到WXGA(1366x768),
请问如果应用程序,USB, Ethernet等外设都在工作的情况下,能够支持到多大分辨率?
有没有相关的资料可以参考?
谢谢!
一般的情况下,是可以支持得到的,你说的对,也要考虑cpu loading和memory 带宽,你能说下你的cpu loading和内存的带宽会占去多少么?
Yaoming
您好,谢谢您的答复
将来产品Linux和Wince这两个系统都会跑,会用到2个USB,1个Ethernet, 还会用到浮点运算,
不知道这些会占cup多少loading?
这个一般没问题的,放心去做吧,如果万一你的cpu 和 ddr的 loading太高,还可以进一步调一调刷新率,最后都是ok的
请教 TI 和 Caspar:
如果1个ethernet、1个RS232、1个RS485、可以支持这样的LCD吗:分辨率1280*800, 频率40Hz?
谢谢!