您好,
新做的板子,利用FPGA给6678进行上电复位操作,按照 6678 datasheet 7.1的Core Before IO Power Sequencing的顺序对6678进行上电复位操作。仅涉及PORn,RESETFULLn,RESETn三个信号。
问题:DSP的RESETSTATn信号始终保持低电平,SYSCLKOUT无时钟,没有复位成功?
--------
我们用示波器测量了一下PORn,RESETn,RESETFULLn三个信号,测量结果是: RESETn先变高电平,等待300us左右,PORn变高,等待17us后RESETFULLn变高(见时序图)
测量点是这三个信号从FPGA输出到DSP时的下拉电阻处(见原理图)
这三个信号测得的这个时序有没有问题?手册上只提到了最短时间100us和24个时钟周期。
这三个信号输入电流有没有影响?
时序图
原理图