之前在6670上调试过的AIF2接口代码(OBSAI协议)移植到6638K2K(EVM开发板)遇到几个问题,希望TI技术支持能提供一些支持。
1、基于6670的AIF2工程是直接调用CSL即可(非6670的example工程),在6638上直接调用csl会引入一堆编译问题,参考ccs5.5安装软件example project,好像一定要调用*.cfg进行配置才行?不太明白这个*.cfg文件作用?文件里面调用的csl库是否可以在工程配置/代码中替换?
2、代码中的AIF2的CSL例化部分,原代码(6670)的SdLinkSetup配置、SdCommonSetup(serdes PLL时钟部分)在6638下好像都无法调用这部分CSL属性原语,那么在6638下是如何配置这两部分的?
3、关于AIF2 AT时钟问题,RP1_clk(30.72MHz)时钟在6638 EVM板上是悬空的,如果PHY、RADIO timer配置为CSL_AIF2_SW_SYNC模式,是否不会用到这个30.72Mhz时钟?那么SW_SYNC下这个10ms的计时是如何计数的?同时,RP1_clk(30.72MHz)时钟是如何使用的?
谢谢~