各位大侠,正在玩AM1808.有几个问题问下:
1、上电如果出现bootme是不是说明CPU已启动,DDR2也是正常的?
2、我DDR2用的是三星的128Mbyte的K4T1G164QF,UBL需要重新改吗?
3、请问UBL的源码从哪里获得?
谢谢!有做AM1808的盆友请加入共同探讨系;QQ5755803
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大侠,正在玩AM1808.有几个问题问下:
1、上电如果出现bootme是不是说明CPU已启动,DDR2也是正常的?
2、我DDR2用的是三星的128Mbyte的K4T1G164QF,UBL需要重新改吗?
3、请问UBL的源码从哪里获得?
谢谢!有做AM1808的盆友请加入共同探讨系;QQ5755803
1. 上电出现BOOTME是进入UART boot模式了,是ROM Code提供的支持,这个时候你可以通过串口下载程序了。这个时候ROM code是运行,芯片已经启动,DDR没有初始化;
2. DDR参数要根据所选用的DDR芯片手册提供的参数进行配置;
3. 一般在制作开发板的第三方的官方网站下载。开发板提供的SDK中也会有源码。在这个serial flash tool的源码目录里就有提供。