335x用QT做个视频播放器,因为没有x11支持,移植起来也相当复杂。
想用多个图层来实现,比如MPLAY在fb0上播放,QT界面fb1覆盖在MPlayer上。
那怎么多添加个缓冲?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果说解决方案的话,硬件上面是做不了了,不过可以尝试着从软件层面上做。比如使用OpenGL做这个overlay,应该还可以支持alpha blending的效果。不过这些都是应用层面相关的东西了,TI是没有相关的教程了,需要你自己投入精力。
谢谢 Steven Liu ,那我去试试OpenGL,
可以用buildroot工具来做么?
再请教个问题,用debootstrap下载下来的debian可以不做任何改动直接使用吗?
类似还有其他的linux发行版,如ubuntu-core-armhf直接使用?
我的最终目的是AM3352能移植X11环境,来跑我的系统。但做核心板厂家(ZLG)没有做相关的移植,硬件环境和TI的开发板不一样,昨天我把am335x-evm-sdk-bin-07.00.00.00.tar.gz 解压后的文件系统挂载在nfs下启动,只有TI LOGO和一条不会动的进度条。