Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12
附件是KeystoneII DSP软件开发例程,请大家根据其中doc文件夹的说明使用相关例程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12
附件是KeystoneII DSP软件开发例程,请大家根据其中doc文件夹的说明使用相关例程。
Hi,Andy:
硬件:66AK2H12
软件:CCS6.1
DSP系统:BIOS
ARM系统:SMP-LINUX
TI针对他们的DSP程序优化,可以做线性汇编优化或并行汇编优化,CCS中可以设置一些参数,比如产生.asm文件来帮助开发者更好的设计汇编代码,从而达到算法的深度优化。
我想请教你的问题就是:
在66AK2H12的ARM端开发中,假如我想做算法的汇编优化
Q1:CCS有没有提供类似的一些机制来帮助开发者完成ARM汇编的深度优化?
Q2:TI有没有提供ARM汇编优化的参考代码?比如H264的ARM编解码汇编代码
谢谢!!!
Best Regards
Gavin
您好,谢谢您分享的例程。我的开发板买了很久都不知道怎么学,我用您的例程跑了第一个程序Timer,在此,有几个问题想问您:
我用的是EVMK2E开发板,芯片是c66ak2e05.
1、我的程序运行之后和文档里的结果不一致,具体如下,请问是我哪出问题了,为什么所有的counter都是0 ?
[C66xx_0] Initialize DSP main clock = 122.88MHz/4x39 = 1198MHz
2、还有,就是我load .out 文件后,提示发生异常,是怎么回事呢?
Initialize DSP main clock = 122.88MHz/4x39 = 1198MHz