This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教:SYS/BIOS的GPIO 中断怎么使用



请问:1、有没有关于SYS/BIOS的外部中断GPIO 的例子和文档?

2、SYS/BIOS和CSL能混合使用吗?

谢谢!


  • 广州创龙有提供以下基于SYS/BIOSDemo例程演示,找他们要代码去吧。

    (1)        GPIO_LED——任务

    (2)        GPIO_KEY_HWI——硬件中断(HWI)

    (3)        GPIO_LED_CLOCK——时钟

    (4)        GPIO_LED_MUTEX——抢占式多任务

    (5)        GPIO_LED_STATIC——静态创建任务

    (6)        GPIO_LED_SWI——软件中断(SWI)   

    (7)        MEMORY——内存分配

    (8)        MMCSD——SD卡RAW模式

    (9)        MMCSD_FatFs——SD卡FAT文件系统

    (10)    UART1——UART1串口查询收发

    (11)    LCD_TOUCH——触摸屏

    (12)    TCP——TCP客户端

    (13)    TCP——TCP服务器

    (14)    UDP——UDP 通信

    (15)    TCP_Benchmark——TCP发送/接收速度测试

    (16)    Telnet——Telnet 协议

    (17)    TFTP ——TFTP 协议

    (18)    WebServer——Web服务器

  • 这里有两个广州创龙基于SYS/BIOS的GPIO例子,可以参考一下。

  • 太谢谢了!!!!!!!!!!!!

  • 您好,请问您有这些例程吗?可不可以加一个qq   379820447   。

  • 其他的分享下

  • DSP 分几个层次

    1、硬件;

    2、编译环境和工具;你熟悉 1和2后,就可以自己编写代码,可以做一切事情;

    不过,你可以利用现有的、别人准备好的一些资源:

    3、CSL :Chip Support Library 芯片支持库, 用来操作 偏上的硬件,外设等;你只要学会怎么使用,就可以不直接编写操作硬件的代码;

    4、RTS:Runtime Support,这是一个标准的库函数(standard ISO C and C++ library functions),比如一些数学函数(abs),字符处理(比如strcpy),内存分配等等。

    5、DSP/BIOS, 现在叫 SYS/BIOS ,操作系统,便于帮你写多任务的应用。

     后面的3、4、5,也是别人用1、2写出来的。

    你用和不用都在那里,看你自己意愿了!

    不过,一般来说,通用的话,你不会写得比他更好,

    但是不排除仅限于你特定的应用,你可以重写的更高效。