This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于VNF Link 导致YUV数据异常的问题



我想请问一下热情细致的TI的工程师,我使用 full feature 模式启用视频降噪功能以后,用DCC工具抓取的 YUV 数据是异常的(一堆彩条),想必是 VNF Link 对 YUV 数据进行了修改。

那么,开启 VNF后,我怎样抓取正常的YUV数据进行 JPEG 编码?

  • 你好,

    DCC抓取的YUV是resizer的输出,还没有经过VNF.我建议你打印一下resizer输出buffer的pitch,把这个pitch配置为DCC采集YUV的宽度。VNF需要在输入的buffer在原图宽高上都加上32,才能输出原图大小。

  • 感谢 Chris Meng 的答复。

    如果DCC是从resizer抓取的YUV,为什么 lowpower 模式下抓取的图像是正常的,而 fullfeature 增加了 VNF Link 之后就改变了格式呢?

    并且我测试过,使用 DSS VNF 和 ISS VNF 抓取的 YUV 数据是不一样的,感觉 DCC 抓取的是VNF Link 处理后的 YUV 呢。

  • Cherish Duke 说:

    如果DCC是从resizer抓取的YUV,为什么 lowpower 模式下抓取的图像是正常的,而 fullfeature 增加了 VNF Link 之后就改变了格式呢?

    [Chris]resizer输出buffer 宽度(pitch)变化了,其他没有变。

    Cherish Duke 说:

    并且我测试过,使用 DSS VNF 和 ISS VNF 抓取的 YUV 数据是不一样的,感觉 DCC 抓取的是VNF Link 处理后的 YUV 呢。

    【Chris】看看ITT server代码就清楚了。