This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS5.0的Connect Target始终不可用

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

我是菜鸟,以前用过CCS3.3,刚安装了CCS5.0,按照网上CCS4.0的教程的操作步骤,建了工程,建了ccxml文件等,但是点了那个Debug按钮后,Connect  Target始终还是不可用,不知道为什么?请达人们和专家们帮忙解答,不胜感激!

  • 您好,

    确认几点:

    1. 使用的EVM类型;

    2. 选择正确的仿真器;

    3. 选择正确的器件类型。

    请参考www.deyisupport.com/.../4899.aspx 关于CCS的培训。

  • 您好,Andy Yin,我使用的是TMDXEVM6678L。

    在ccxml文件中的【connection】选择的是“Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator ”,由于在【Board or Device】下没有找到“TMDXEVM6678L”,于是选的是“TMS320C6678”。

    保存了之后,我在【Target Configuration】窗口下右键点击该ccxml文件,Link File To Project;然后右键点击该ccxml文件,Set as Default;然后右键点击该ccxml文件,Launch Selected Configuration。在【progress】窗口中,显示Launching,已经100%了,可是绿条子还在动,一直等待还是那个样子,而【Debug】窗口中只显示了该ccxml文件的名字,菜单内的“Connect  Target”始终是不可用~

    不知道这是CCS的问题,还是板子的问题,还是其他的问题,请帮忙解答,不胜感激!

  • 您好,Andy Yin,我使用的是TMDXEVM6678L。

    在ccxml文件中的【connection】选择的是“Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator ”,由于在【Board or Device】下没有找到“TMDXEVM6678L”,于是选的是“TMS320C6678”。

    保存了之后,我在【Target Configuration】窗口下右键点击该ccxml文件,Link File To Project;然后右键点击该ccxml文件,Set as Default;然后右键点击该ccxml文件,Launch Selected Configuration。在【progress】窗口中,显示Launching,已经100%了,可是绿条子还在动,一直等待还是那个样子,而【Debug】窗口中只显示了该ccxml文件的名字,菜单内的“Connect  Target”始终是不可用~

    不知道这是CCS的问题,还是板子的问题,还是其他的问题,请帮忙解答,不胜感激!

  • 您好,

    是否出现如下图所示,如果是请点击“+”展开,然后点击每个core,在点击connect target。如果不是,将CCS及板卡复位再试试,谢谢