This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
查看了AM335x的手册(SPRUH73K,AM335x Sitara™ Processors Technical Reference Manual)之后,发现整个启动过程最先开始的是ROM code部分!
现在我想自己编写ROM code,但是不知道如何验证,就是编码之后如何编译下载?应该使用什么样的工具?软件?
为啥你想要更新rom code呢?换句话说,你想在ROM code中实现什么功能?
AM335x上面的ROM code对于启动方式的支持做的已经很全了,而且它只是做了一个最基本的初始化。
如果是想要加入一些功能性的应用的话,完全可以在rom code的下一阶段进行,比如在系统起来之前亮个logo,点个led灯之类的。
只是想学习而已,而且虽然说现在做的支持很好,但是说不定就会有问题出现,所以能更新比不能更新更好一些吧,个人观点
首先,AM335x的ROM code是不开放的,但这不代表没更新。只是更新是由原厂来进行的,客户没法动。
如果出了问题的话,或者是需要加入某些特性的话,那就会有rom code的版本更新了:AM335x的芯片就可能会有PG版本号的更新,PG:1.0 -> 2.0 -> 2.1。这不同版本中功能支持上的差别,是可以在AM335x的Errata手册中找到一个列表的。